This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:无故障

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, LAUNCHXL-F28069M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1115994/boostxl-drv8305evm-nfault

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8305LAUNCHXL-F28069M

我在闭环运行时得到 nfault,开环运行正常。 但是,在我遇到故障之前,相同的代码一直在工作,如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjana、

    感谢您将问题发布到 e2e。 我们的目标是在下周初之前作出回应。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjana、

    为了提供更好的反馈、我想从 SPI 寄存器中请求一些信息、以了解触发 nfault 的原因。

    您能否提供以下状态寄存器中的信息?

    • 警告和看门狗复位(地址= 0x1)
    • OV/VDS 故障(地址= 0x2)
    • IC 故障(地址= 0x3)
    • VGS 故障(地址= 0x4)

    同时、我建议查看 DRV8305数据表中突出显示故障检测信息的第7.6.1节。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8305.pdf

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 SPI 寄存器读取时、我们将获得 PVDD 故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjana、

     

    我将就故障的潜在原因咨询团队、并在本周结束前回复您。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjana、

     

    感谢您的耐心等待。

     

    如果从 SPI 接收到 PVDD 故障、则意味着检测到 PVDD 欠压。

     

    如果您可以提供 nFAULT 和 PVDD 的波形、示波器会在 nFAULT 下降时捕获数据、这会很有帮助。 这将使我们能够确定故障触发前后的 PVDD 趋势。

     

    电源上设置了什么电流限制? 这一点很重要、因为电流限制过低会在达到电流限制时降低电压。

     

    我希望这能提供一些解释。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们从 ADC 读取数据时,即使在开环运行时速度不同,我们也会获得常量数据。我们希望更改已正确配置的 ADC。硬件是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjana、

    我将咨询团队、并希望在下周初之前提供反馈。

    谢谢、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们能尽快得到任何 BOOSTXL-DRV8305吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjana、

     

    感谢您的耐心等待。

    我们不使用 E2E 来回答供应问题。 如果您想了解更多信息、请联系您当地的现场代表、因为他们能够更好地回答这些问题。 您还可以点击以下网站上的‘在可用时通知我’按钮。

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-DRV8305EVM

     

    为了更好地了解问题、您是否使用我们的固件 LAUNCHXL-F28207F 或 LAUNCHXL-F28069M 运行电机? 我无法理解闭环的含义。

     

    电机可能会使用过多的电流来触发 PVDD 欠压。 请检查是否存在这种情况。 如果您始终遇到该故障、PVDD 的波形可能会有所帮助。

     

    希望这能提供一些澄清。 如果您有任何疑问、请联系我们。

     

    此致、

    Akshay