This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:在 INx 引脚上测得14.6V

Guru**** 1490375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1118306/drv8803-14-6v-measured-at-inx-pin

器件型号:DRV8803

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户在芯片的 INx 引脚上测得的值为14.6V、并且芯片能够正常工作。 而根据手册、INx 的输入范围为-0.5V 至7V。 客户想知道这个电压是否会对芯片造成一些损坏?

https://support.ti.com/sys_attachment.do?view=true&sys_id=ab3b654347645dd8d4f52e61e36d43dd

https://support.ti.com/sys_attachment.do?view=true&sys_id=e4a3529f4720151cd4f52e61e36d4385

客户还提交了一个 TT:

https://support.ti.com/csm?id=ticket&is_new_order=true&table=sn_customerservice_case&sys_id=d1ba250f47245dd8d4f52e61e36d4337

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我无法打开所附的任何链接。 您可以将它们作为图像附加吗?

    [~ userid="496057" url="支持/电机驱动器组/电机驱动器/f/电机 驱动器论坛/1118306/drv8803-14-6V-Measured at inx 引脚"]客户在芯片的 INX 引脚上测得14.6V 电压、并且芯片能够正常工作。 而根据手册、INx 的输入范围为-0.5V 至7V。 客户想知道该电压是否会对芯片造成某些损坏?

    答案是肯定的。它是此引脚的绝对最大额定值的两倍。它可能会对驱动器造成损坏。 检查引脚是否损坏的一种好方法是测量引脚到器件 GND 的电阻。 如果它是低阻抗、或者与新器件的阻抗有很大差异、那么它会指向引脚上发生的一些损坏。

    此致、

    Pablo Armet