请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8803 大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
客户在芯片的 INx 引脚上测得的值为14.6V、并且芯片能够正常工作。 而根据手册、INx 的输入范围为-0.5V 至7V。 客户想知道这个电压是否会对芯片造成一些损坏?
https://support.ti.com/sys_attachment.do?view=true&sys_id=ab3b654347645dd8d4f52e61e36d43dd
https://support.ti.com/sys_attachment.do?view=true&sys_id=e4a3529f4720151cd4f52e61e36d4385
客户还提交了一个 TT:
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃