请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8343H-Q1EVM 我使用独立的驱动程序代码刷写了 DRV 板、现在该板不会连接到 GUI。 是否有方法可以重置电路板或重新刷新固件以解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用独立的驱动程序代码刷写了 DRV 板、现在该板不会连接到 GUI。 是否有方法可以重置电路板或重新刷新固件以解决此问题?
您好、Salvatore、
请遵循 用户指南分步说明中的正确上电顺序、确保将 DRV8343H-Q1EVM 连接到 GUI。 请参阅第2.2节。
如果您有多个 USB 端口、请尝试将 EVM 连接到每个端口、以查看是否连接、有时 FTDI 驱动程序会识别错误的端口。
同时确保您的 FTDI 驱动程序是最新的: https://ftdichip.com/drivers/
谢谢、
Aaron