This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343H-Q1EVM:您能否断开 DRV8343H-Q1EVM 上的软件

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343H-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1117694/drv8343h-q1evm-can-you-break-the-software-on-the-drv8343h-q1evm

器件型号:DRV8343H-Q1EVM

我使用独立的驱动程序代码刷写了 DRV 板、现在该板不会连接到 GUI。 是否有方法可以重置电路板或重新刷新固件以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salvatore、  

    我们的团队将审查此问题、并力求在下周初之前向您提供回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salvatore、  

    请遵循 用户指南分步说明中的正确上电顺序、确保将 DRV8343H-Q1EVM 连接到 GUI。 请参阅第2.2节。  

    如果您有多个 USB 端口、请尝试将 EVM 连接到每个端口、以查看是否连接、有时 FTDI 驱动程序会识别错误的端口。  

    同时确保您的 FTDI 驱动程序是最新的: https://ftdichip.com/drivers/

    谢谢、
    Aaron