请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 大家好、
我的客户未使用关闭状态诊断、希望将 DRVOFF 引脚拉至 GND。
通过器件 BD、我可以看到 DRVOFF 在内部上拉至 VDD。
如果 DRVOFF 直接连接到 GND、泄漏电流会是多少?
如果这是大电流-如何限制它? 可以添加串联电阻器吗? 什么价值?
Piotr
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户未使用关闭状态诊断、希望将 DRVOFF 引脚拉至 GND。
通过器件 BD、我可以看到 DRVOFF 在内部上拉至 VDD。
如果 DRVOFF 直接连接到 GND、泄漏电流会是多少?
如果这是大电流-如何限制它? 可以添加串联电阻器吗? 什么价值?
Piotr