This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRVOFF 引脚泄漏

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1113883/drv8243-q1-drvoff-pin-leakage

器件型号:DRV8243-Q1

大家好、

我的客户未使用关闭状态诊断、希望将 DRVOFF 引脚拉至 GND。  

通过器件 BD、我可以看到 DRVOFF 在内部上拉至 VDD。

  如果 DRVOFF 直接连接到 GND、泄漏电流会是多少?  

如果这是大电流-如何限制它? 可以添加串联电阻器吗? 什么价值?  

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr、

    客户是否使用 H 版本或 S 版本?  如果为 S、它们可以通过 SPI 控制 DRVOFF 并悬空引脚以实现最小泄漏量。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们使用 H 版本-这是什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr、

    在内部、根据数据表中的表格、最小电阻为200k 欧姆。  当 VDD = 5V 时、这相当于运行时的电流约为16uA。  在睡眠状态下、VDD 稳压器被禁用、该电流将降至0。   

    只能使用会产生分压器的串联电阻器来限制电流。  分压后的电压应小于数据表中的 VIL (指定值)、以确保器件能够启用。   

    此致、

    Ryan