This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983Q1EVM:调优过程问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1113818/drv10983q1evm-tune-up-procedure-problems

器件型号:DRV10983Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV10983-Q1

您好!

我将使用1极对高速电机测试驱动器、以实现可能的远程控制器件。

在调优过程中、我使用的是 DRV10983Q1 EVM GUI 版本。 3.3.4 (下载页面中的最新版本)和 以下文档 SLVUAV9:DRV10983-Q1调优指南。

遗憾的是、我注意到所描述的 GUI 与可供下载的 GUI 之间存在一些差异、这些差异会导致问题。




图片上有两个强制差异。

首先:在应用程序中有不允许使用十进制数的输入框。 例如、不能放置介于0和1之间的任何数字。

第二个(最烦人):在应用程序中有交货周期、但在 PDF 中提到了 T Control Advance。 我猜应该是相同的、但在"提前期"框中放置任何数字都会在文本框中提供值0、并在寄存器0x91中写入一些垃圾。 该问题不允许我使用"依赖模式"控制设置良好的值。

我还注意到"显示"选项卡上的值速度框(rpm)显示值乘以极数。  该数字不应除以极数?

在调优过程中、提到了一些测量以监控相电流、从而获得合适的值、例如电流纹波等、但未介绍如何将其存档。
是否最好在每个相位中使用串行分流器或使用电流探头作为示波器?

主题:是否有任何方法可以获得超过50kHz 的 PWM?

非常感谢。
Marcel




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    感谢您的提问! 我们的一名团队成员将在本周结束时返回给您。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马塞尔

    这是我的反馈。

    [~ userid="525944" URL"/support/moter-drivers-group/moter-drivers/f/moter-drivers-forum/1113818/drv10983q1evm-tune up 过程-problems"]首先:在应用程序中有不允许使用十进制数的输入框。 例如、不能将任何数字放在0和1之间。

    当本地语言键盘设置与 GUI 交互时、有时会发生这种情况。 我假设您使用 Windows 10作为操作系统。 您能否让客户打开 Windows 设置、转至“时间和语言”、选择“区域”、选择“区域格式”至“英语(美国)”、重新启动程序,然后查看是否可以输入小数、u 和 m? 请参阅下面的屏幕截图。

    此外、在 Windows 设置中、转到语言设置并将语言更改为英语(美国)、如下所示

    [~ userid="525944" URL"/support/moter-drivers-group/moter-drivers/f/moter-drivers-forum/1113818/drv10983q1evm-tune up 过程问题"]第二(最烦人):在应用程序中有前置时间、但在 PDF 中提及 T Control Advance。 我猜应该是相同的、但在"提前期"框中放置任何数字都会在文本框中提供值0、并在寄存器0x91中写入一些垃圾。 该问题不允许我使用依赖模式控制设置良好值。[/quot]

    我认为上述建议应解决这一问题。 FYI 下表显示了可在此器件中编程的所有提前期值。

    [~引脚 userid="525944" URL"/support/moter-drivers-group/moter-drivers/f/moter-drivers-forum/1113818/drv10983q1evm-tune up procedure-problems"]我还注意到 Display 选项卡上的 Value Speed Box (rpm)显示的值乘以极数。  该数字不应除以极数?

    是的、你是对的。 极点应分频。  

    [~ userid="525944" URL"/support/motion-drivers-group/motiv-drivers/f/motiv-drivers-forum/1113818/drv10983q1evm-tude-UP-procedure-problems "]在调谐过程中、提到了一些测量值来监控相电流、以获得正确的值、例如电流纹波、但未对其进行归档说明。
    是否最好在每个相位中使用串行分流器或使用电流探头作为示波器?[/quot]

    我建议您使用电流探头和示波器。

    [~引语 userid="525944" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1113818/drv10983q1evm-tude-UP-procedure-problems"]主题:是否有任何方法可以获得超过50kHz 的 PWM?

    遗憾的是、不是。 25 kHz 和50 kHz 是唯一的两个可用选项。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。
    在 Windows 设置中更改区域后解决了问题。

    此致、
    Marcel