主题中讨论的其他器件:DRV10983-Q1
您好!
我将使用1极对高速电机测试驱动器、以实现可能的远程控制器件。
在调优过程中、我使用的是 DRV10983Q1 EVM GUI 版本。 3.3.4 (下载页面中的最新版本)和 以下文档 SLVUAV9:DRV10983-Q1调优指南。
遗憾的是、我注意到所描述的 GUI 与可供下载的 GUI 之间存在一些差异、这些差异会导致问题。
图片上有两个强制差异。
首先:在应用程序中有不允许使用十进制数的输入框。 例如、不能放置介于0和1之间的任何数字。
第二个(最烦人):在应用程序中有交货周期、但在 PDF 中提到了 T Control Advance。 我猜应该是相同的、但在"提前期"框中放置任何数字都会在文本框中提供值0、并在寄存器0x91中写入一些垃圾。 该问题不允许我使用"依赖模式"控制设置良好的值。
我还注意到"显示"选项卡上的值速度框(rpm)显示值乘以极数。 该数字不应除以极数?
在调优过程中、提到了一些测量以监控相电流、从而获得合适的值、例如电流纹波等、但未介绍如何将其存档。
是否最好在每个相位中使用串行分流器或使用电流探头作为示波器?
主题:是否有任何方法可以获得超过50kHz 的 PWM?
非常感谢。
Marcel