大家好、
在连接到 LAUNCHXL-F28377S 的 J5、J6、J7、J8时遇到将 MOSFET 连接到 BOOSTXL-DRV8301上的 PWM 的问题。 使用 Matlab Simulink 在 LAUNCHXL-F28377S 中进行编程。 根据快速入门指南、MOSFET 不会针对通道 PWM2A/B、PWM6A/B 和 PWM10A/B 进行开关。
可以将 BOOSTXL-DRV8301连接到通道 PWM7A/B、PWM8A/B 和 PWM9A/B 上的 PWM、同时连接到 J1、J2、J3、J4。 PWM。 复制了 Simulink 块来切换 PWM7A/B、PWM8A/B 和 PWM9A/B;并将模块从 PWM7A/B、PWM8A/B 和 PWM9A/B 更改为 PWM2A/B、PWM6A/B 和 PWM10A/B 这应该使 BOOSTXL-DRV8301上的 PWM2A/B、PWM6A/B 和 PWM10A/B 切换、但未检测到 PWM 切换。
此外、PWM7A/B、PWM8A/B 和 PWM9A/B 在 FS= 10kHz 和 D=.5时被编程为。 PWM8A/B 和 PWM9A/B 按照编程的方式工作。 当 fs = 5Hz 时、PWM7A/B 结果不正确、并且当 MOSFET 导通时有奇怪的波形消失。 请参阅随附的 jpg。 两个 PICS 显示了在不同时间刻度下对 PWM7A、PWM8A 和 PWM9A 进行的相同采集
是否遗漏了一些配置?
谢谢你。
-Mark