This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:将 MOSFET 连接到 PWM

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1124836/boostxl-drv8301-getting-mosfets-to-pwm

器件型号:BOOSTXL-DRV8301

大家好、

在连接到 LAUNCHXL-F28377S 的 J5、J6、J7、J8时遇到将 MOSFET 连接到 BOOSTXL-DRV8301上的 PWM 的问题。 使用 Matlab Simulink 在 LAUNCHXL-F28377S 中进行编程。 根据快速入门指南、MOSFET 不会针对通道 PWM2A/B、PWM6A/B 和 PWM10A/B 进行开关。

 

可以将 BOOSTXL-DRV8301连接到通道 PWM7A/B、PWM8A/B 和 PWM9A/B 上的 PWM、同时连接到 J1、J2、J3、J4。  PWM。 复制了 Simulink 块来切换 PWM7A/B、PWM8A/B 和 PWM9A/B;并将模块从 PWM7A/B、PWM8A/B 和 PWM9A/B 更改为 PWM2A/B、PWM6A/B 和 PWM10A/B  这应该使 BOOSTXL-DRV8301上的 PWM2A/B、PWM6A/B 和 PWM10A/B 切换、但未检测到 PWM 切换。  

 

此外、PWM7A/B、PWM8A/B 和 PWM9A/B 在 FS= 10kHz 和 D=.5时被编程为。  PWM8A/B 和 PWM9A/B 按照编程的方式工作。  当 fs = 5Hz 时、PWM7A/B 结果不正确、并且当 MOSFET 导通时有奇怪的波形消失。  请参阅随附的 jpg。 两个 PICS 显示了在不同时间刻度下对 PWM7A、PWM8A 和 PWM9A 进行的相同采集

 

是否遗漏了一些配置?

谢谢你。

-Mark