大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
GUI 和 MSP430F2355LaunchPad 用于调试、请参阅下图:
基本上、电机根据 sllu336a_MCT8316A 调优指南文档中的默认参数(稍作修改)在一段时间内保持稳定。 将 GUI 连接到2355后、串行端口422线路上的接收和发送指示灯始终闪烁、并且 GUI 和2355之间应始终存在交互。
e2e.ti.com/.../GUI_5F00_2355_5F00_vedio.mp4
EEPROM 之前已使用官方修改的闪存参数例程中的2355代码进行刷写、但寄存器和参数太多、难以调试。 因此、客户可以使用上部计算机的软件进行调试、并且可以轻松读回和刻录8316A EEPOM。
此时会出现一个新情况:当电机运行时、故障引脚会在一段非固定的时间内生成故障信号。 片刻之后、故障指示灯熄灭、电机将再次运行、并始终重复该过程。
但是、当故障引脚提供故障信号时、上部的软件不会观察到故障情况、并且 GUI 已打开开关以自动读回故障状态。
您能否帮助检查此处的情况? 谢谢。
此致、
樱桃