This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245H-Q1EVM:通电时为 nFAULT 状态

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245H-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1125275/drv8245h-q1evm-nfault-state-when-on-power

器件型号:DRV8245H-Q1EVM

大家好、

我将 DRV8245H-Q1EVM 与外部 MCU 连接。 因此、我移除了区域1中的所有0欧姆电阻器。 我正在尝试独立模式、因此我按照数据表的说明提供了 nSLEEP、IN1 3.3V 电压和 IN2、DRVOFF 0V。 但是、当我为 VM 提供时、nFAULT 指示灯(D2)保持亮起、IC 处于睡眠模式。 您能帮我找出问题是什么吗?

顺便说一下、VM 是10V、这是稳定的、IC 上的3.3V 也是稳定的。 OUT1连接到8欧姆电阻器、OUT 2连接到20欧姆电阻器。

谢谢!

此致

Daoming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daoming、

    感谢您提供有关您的问题和设置的详细图。  

    您是否尝试在电路板上为 IPROPI 放置跳线、并按照数据表或 用户指南中的详细说明将其与 ITRIP 电平跳线一起设置?   我还会在压摆率和 DIAG 选择器上放置一个。  DRV8245H 是电路板的硬件版本、因此将通过跳线而不是 SPI 通信来设置这些版本。   

    是否在 nSLEEP 引脚上发送复位脉冲?  查看 7.7.2唤醒瞬态。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回复! 问题已解决。 我没有向 DRV8245提供唤醒瞬态。 我下次需要更仔细地阅读数据表!

    此致、

    Daoming