大家好、
我将 DRV8245H-Q1EVM 与外部 MCU 连接。 因此、我移除了区域1中的所有0欧姆电阻器。 我正在尝试独立模式、因此我按照数据表的说明提供了 nSLEEP、IN1 3.3V 电压和 IN2、DRVOFF 0V。 但是、当我为 VM 提供时、nFAULT 指示灯(D2)保持亮起、IC 处于睡眠模式。 您能帮我找出问题是什么吗?


顺便说一下、VM 是10V、这是稳定的、IC 上的3.3V 也是稳定的。 OUT1连接到8欧姆电阻器、OUT 2连接到20欧姆电阻器。
谢谢!
此致
Daoming