This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:DRV8300_Driver_MOS 波形检查

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1125613/drv8300-drv8300_driver_mos-waveforms-check

器件型号:DRV8300

您好、TI 成员

-使用 DRV8300驱动马达时 ,检查 驱动波形和 MOS 波形,出现了一些问题,请

1: 检查 驱动 器波形, 当 GHA 设置 为高电平时、GLA 波形为什么具有小尖峰,??

2:检查下面的波形,当相电流从 SHX 流出时, 将 GLA 从高到低驱动时,为什么 MOS 的 VDS 有一个负尖峰和正尖峰 ,是因为寄生电感还是其他?

3: 关于 负尖峰和正尖峰,可接受的超过额定电压的电压?  

  现在 、当我在低侧 MOS,的漏极和源极之间添加 R+C (2.7Ω Ω+2.2nF)时、只 需稍微提高;Ω

  那么,是否有办法解决这个问题??

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [    ,userid="472827" URL" ??"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1125613/drv8300-drv8300_driver_mos-waveforms-check"]1:检查驱动器波形,为何在将 GHA 设置为高电平时 GLA 波形具有较小的尖峰[/引述]

    您会看到 GHA 信号由于 A 相的 LS MOSFET 的 CGD 电容耦合到 GLA 中。这称为 dV/dt 耦合。 请参见下面的。  

    这可以通过以下方式加以改进:

    1)减少 GHx 拉电流(增加 Rsource)

    2) 2)增大 GLx 灌电流以实现更强的下拉(降低 Rsink)

    [    ,userid="472827" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1125613/drv8300-drv8300_driver_mos-waveforms-check"]2:检查以下波形,当相电流从 SHX 流出时,将 GLA 从高电平驱动至低,为什么 VDS 或寄生电感产生负电感?]

    这是功率 MOSFET 的体二极管。 当电流 从 SHx 流出时、电流方向不想通过电机电感器改变。 当 GHx 关断且 GLx 导通时、电流将短暂地从 GND 流入 LS 体二极管并流入 SHx……直到 LS FET 导通、电流从 GND 流出并流经 FET。 因此、在 VDS 为0V 之前、LS MOSFET 上的体二极管压降短暂为0.7V、 这是负尖峰。  

     高侧尖峰看起来是电流切换过快造成的过冲、从而导致 HS FET 上的 dV/dt 压摆率较大。 我建议:

    1) 1)首先降低栅极驱动电流(增加 Rsource)

    2) 2)根据以下资源添加 RC 缓冲器: 适用于电机驱动器的 RC 缓冲器设计

    [引用 userid="472827" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1125613/drv8300-drv8300_driver_mos-wavee-check"]

    3: 关于 负尖峰和正尖峰,可接受的超过额定电压的电压?  

      现在 、当我在低侧 MOS,的漏极和源极之间添加 R+C (2.7Ω Ω+2.2nF)时、只 需稍微提高;Ω

      那么,是否有办法解决这个问题??

    [/报价]

    使用上面提供的 E2E 常见问题解答资源。

    请查看此应用手册以了解详情: 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron

    --关于负尖峰的第二个问题, 从波形检查,您可以看到,尖峰电压不是二极管正向电压,  

    请 检查蓝色,电压约为-4~5V

    --其他问题, 我将检查纸张, 然后向您分享结果

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    4V 至5V 的负尖峰可能是由于系统中存在大电感造成的。 以下是有关缓解电压尖峰的一些建议:

     

    • 在 VM 附近放置足够大的大容量电容器。
    • 在 VDRAIN 和低侧电源之间有一个0.01uF 的电容器
    • 增加 RC 缓冲器
    • 降低 IDRVE 设置

     

    请参阅以下数据表中的下图:

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf

     

    请注意、DRV8300可以处理 SHX 上高达-22V 的负瞬态。

     

    希望这能提供一些澄清。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 我会尝试一下