您好、TI 成员
-使用 DRV8300驱动马达时 ,检查 驱动波形和 MOS 波形,出现了一些问题,请
1: 检查 驱动 器波形, 当 GHA 设置 为高电平时、GLA 波形为什么具有小尖峰,??
2:检查下面的波形,当相电流从 SHX 流出时, 将 GLA 从高到低驱动时,为什么 MOS 的 VDS 有一个负尖峰和正尖峰 ,是因为寄生电感还是其他?
3: 关于 负尖峰和正尖峰,可接受的超过额定电压的电压?
现在 、当我在低侧 MOS,的漏极和源极之间添加 R+C (2.7Ω Ω+2.2nF)时、只 需稍微提高;Ω
那么,是否有办法解决这个问题??
谢谢