This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:如何确定最佳死区时间

Guru**** 1587215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1123102/drv8320-how-to-determine-the-best-dead-time

器件型号:DRV8320

大家好、团队、

我的客户调查了 DRV8320。

一般而言、如何确定适当的死区时间?

如果有指南、这将很有帮助。

谢谢。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、您好!

    我将与团队协商、并力求在本周结束前提供回复。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、您好!

     

    感谢您的耐心等待。

    死区时间取决于驱动器的特定应用。  如果死区时间设置得太小、则可能会出现击穿情况、从而导致短路。 但是、如果死区时间设置得太高、则电机上施加的电压将会很低。

     

    如果您有任何疑问、请告诉我。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay-San、

    DRV8320具有智能栅极驱动功能、可监控 DRV8320的栅极-源极电压、从而了解切换的最佳时序。

    根据我的理解、此功能是自动插入死区时间。

    除了此功能、我们还可以添加具有4个选项的固定死区时间。

    那么、如何确定最佳的固定死区时间? 你有什么指南吗?

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、您好!

    您可以更正器件具有自动死区时间插入功能以及不同的固定选项、供您选择。 特定的死区时间主要用于终端应用、因此它取决于您希望低侧 MOSFET 在高侧 MOSFET 之后开启的速度。 由于它是特定于使用的、因此我们没有固定的指南要遵循。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay San、

    根据我的理解、每个人都希望缩短死区时间。 这是不是正确的吗?

    DRV8320的默认值为100ns。

    谁需要使用更长的死区时间、例如400ns?

    还有谁可以使用更短的死区时间= 50ns?

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、您好!

    我将咨询团队、并在本周结束前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、您好!

     

    感谢您的耐心等待。

     

    50ns–如果您的系统稳健且您可以确保不会基于前置驱动器的输入发生击穿。 但短时间通常会导致击穿、因此默认值为100ns。 如果您的应用不适用于 BLDC 电机,并且 MOSFET 单独工作,则击穿不是问题,因此50ns 应该可以正常工作

     

    400ns–较长的死区时间将降低击穿的可能性。 但是、高死区时间会降低电机电压、如果您需要高电机电压、可能不是理想的选择。 但这取决于您的特定应用。 对于希望减少击穿机会且不需要高电机电压要求的客户、我们建议延长死区时间。

     

    如果您能提供器件应用的一些详细信息、我可以向我的团队索要更多信息。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay San、

    我想知道握手和死区时间的关系。   

    关于以下内容、握手过程已调整栅极驱动时间。 为什么需要进一步的 tdead? 您提到了击穿、但握手过程在我的理解中已经检查了开关的正确时序。

    握手过程如何确定正确的切换时间?

    例如...

    "VGS 监视器块"监视栅极电压、如果 VGS 变为1V、则 tdrive 终止。

    剩余栅极电荷(=1V)应在死区期间移除。

    如果这是真的、我明白了。   

    在这种情况下、指南行可能如下所示。

    "QG @ VGS=1V"/IHOLD << tdead

    我想知道这些信息。

    谢谢。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、您好!

     

    感谢您的耐心等待。

    我们使用 VGS = 2V 的内部电压进行握手、并确定何时打开 MOSFET、以便高侧和低侧不会同时打开、还会实施闭环死区时间计时器以确保 MOSFET 处于开启状态 根据所选的死区时间设置。

     

    您可以选择死区时间、以便在 tDEAD 设置期间移除任何栅极电荷。 我们在 TDRIVE 持续时间内应用 IDRIVE、然后实施简单的 IHOLD、使 MOSFET 保持该状态、在此期间(tDEAD)消除剩余的栅极电荷。

     

    请参阅下图,其中说明了上述原则。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay-San、

    感谢您的回答。 我可以确认吗?  下面的理解是否正确?

    小部分
    Phase1.
    当栅极驱动器从 FET 的栅极灌入栅极电荷以关闭时、"VGS 监视器块"监视 VGS 电压、如果 VGS 变为2V、则驱动持续时间终止。  这意味着该阶段1持续时间可能短于 tdrive 设置。 例如、如果 VGS 电压在启动关断过程后变为2V 600ns、则即使 tdrive 设置为1000ns、该阶段1也将在此600ns 计时结束。  在该阶段1中、栅极电荷会以 IDRIVE 设置的幅度进行启动。

    Phase2.
    剩余栅极电压(=2V)应 至少在 死区期间降至 FET 阈值电压。  在此期间、栅极电荷会由 IHOLD 进行启动。
    小部分

    此外、关于以下注释、闭环死区时间计时器意味着 tdead? 我认为 tdead 没有任何反馈环路、因此我认为它是开环。 我认为下面的评论是正确的。 是这样吗?  

    "但  还实施了开环死区时间计时器(=tdead)、以确保 MOSFET  根据所选的死区时间设置关闭。"

    [~ userid="53652" URL"/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1123102/drv8320-how to determine the best-dead-time/4171084#4171084"]我们使用内部电压 VGS = 2V 来握手、并确保在高侧计时器开启时不会同时关闭、以确保在高侧计时器 MOSFET 基于所选的死区时间设置。[/quot]

    感谢您的支持。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirata-San、

    Phase1.
    当栅极驱动器从 FET 的栅极灌入栅极电荷以关闭时、"VGS 监视器块"监视 VGS 电压、如果 VGS 变为2V、则驱动持续时间终止。  这意味着该阶段1持续时间可能短于 tdrive 设置。  例如 、如果 VGS 电压在启动关断过程后变为2V 600ns、则即使 tdrive 设置为1000ns、该阶段1也将在此600ns 计时结束。  在该阶段1中、栅极电荷会以 IDRIVE 设置的幅度进行启动。

    是的、正确。  

    Phase2.
    剩余栅极电压(=2V)应 至少在 死区期间降至 FET 阈值电压。  在此期间、栅极电荷会由 IHOLD 进行启动。

    你是对的。

    此外、关于以下注释、闭环死区时间计时器意味着 tdead? 我认为 tdead 没有任何反馈环路、因此我认为它是开环。 我认为下面的评论是正确的。 是这样吗?  

    "但    还实施了开环死区时间计时器(=tdead)、以确保 MOSFET  根据 所选的死区时间设置关闭。"

    Akshay Rajeev Menon 说:

    我们使用 VGS = 2V 的内部电压进行握手、并确定何时打开 MOSFET、以便高侧和低侧不会同时打开、还会实施闭环死区时间计时器以确保 MOSFET 处于开启状态 根据所选的死区时间设置。

    是的、您答对了、很抱歉、您的误解。 死区时间用于根据所选时间关闭 MOSFET。

     

    希望这能提供一些澄清。

     

    请参阅此 E2E、他们在其中更详细地解释了 TDRIVE。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1088636/when-drv8350s-is-working-with-a-motor-occasionally-the-chip-will-report-gduv/4069787?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tdrive#4069787

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay-San、

    很抱歉耽误你的回答。 我有一些暑假

    非常感谢您的回答 、现在我很清楚。

    感谢您的支持!!

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    很高兴为您提供帮助。

    此致、

    Akshay