This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:无法使用 DRV8803PWPR 驱动步进电机

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1125968/drv8803-it-cannot-drive-stepper-motor-using-drv8803pwpr

器件型号:DRV8803

我遇到了 DRV8803PWPR 问题。

我 使用9V 电压为该 IC 供电、但 我想使用它来驱动5V 步进电机。

但是、它不会驱动电机正常工作。

下面是原理图、

以下是输入和输出波形、

   

请帮助分析此问题、可能的原因是什么?

BTW、是否有引脚对引脚 IC、但它可以驱动5V 步进电机?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    这是单极步进吗?  您能否共享电机数据表以及与 DRV8803的连接?  DRV8803仅用于驱动单极电机。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan,

    驱动的步进电机是单极电机、随附数据表(28BYJ48)、e2e.ti.com/.../step_2D00_motor_2D00_5v_2D00_28byj48_2D00_datasheet.pdf
    请仔细查看并检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    您将需要与电机供应商核实、但为了正常工作、VCLAMP、VM 和电机上的中心抽头连接应该都是相同的电压。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们已使用12V 步进电机进行测试、测试已成功通过验证。

    感谢您的支持。