请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8803 我遇到了 DRV8803PWPR 问题。
我 使用9V 电压为该 IC 供电、但 我想使用它来驱动5V 步进电机。
但是、它不会驱动电机正常工作。
下面是原理图、
以下是输入和输出波形、
请帮助分析此问题、可能的原因是什么?
BTW、是否有引脚对引脚 IC、但它可以驱动5V 步进电机?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ryan,
驱动的步进电机是单极电机、随附数据表(28BYJ48)、e2e.ti.com/.../step_2D00_motor_2D00_5v_2D00_28byj48_2D00_datasheet.pdf
请仔细查看并检查。