This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:无法使用 DRV8803PWPR 驱动步进电机

Guru**** 1215550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1125968/drv8803-it-cannot-drive-stepper-motor-using-drv8803pwpr

器件型号:DRV8803

我遇到了 DRV8803PWPR 问题。

我 使用9V 电压为该 IC 供电、但 我想使用它来驱动5V 步进电机。

但是、它不会驱动电机正常工作。

下面是原理图、

以下是输入和输出波形、

   

请帮助分析此问题、可能的原因是什么?

BTW、是否有引脚对引脚 IC、但它可以驱动5V 步进电机?

非常感谢。