主题中讨论的其他器件: USB2ANY
大家好、
我们是否有适用于 DRV8830的 Linux 驱动程序可以与客户共享?
此致、
Allan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Allan、
我不确定您的意思- DRV8830 只是电机驱动器、您的控制器使用什么操作系统来运行它也无关紧要。 您必须按照自己的指南为其设置与 SDA 和 SCL 线路的 SPI 通信、这取决于您的硬件、例如运行 Linux 的主板是 Raspberry PI 还是台式机、或者是什么。
DRV8830EVM 是一款仅硬件的 EVM、甚至没有用于计算机连接的 USB。 这是它 的用户指南。
此致、
Jacob Thompson
嘿、Allan、
如果您有 USB2ANY 接口适配器、 则可以使用 USB2ANY Explorer 软件 通过 I2C 进行通信、但它只安装了 Windows。
您将需要某种形式的硬件器件来通过 I2C 在计算机和电路板之间进行通信。 查找适用于您的特定硬件设备的 Linux 驱动程序。 例如 、Adafruit FT232H 详细介绍 了如何在 Linux 上设置它。
此致、
Jacob Thompson