This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8830:Linux 驱动程序

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8830, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1128624/drv8830-linux-driver

器件型号:DRV8830
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、

我们是否有适用于 DRV8830的 Linux 驱动程序可以与客户共享?  

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allan、

    我不确定您的意思- DRV8830 只是电机驱动器、您的控制器使用什么操作系统来运行它也无关紧要。 您必须按照自己的指南为其设置与 SDA 和 SCL 线路的 SPI 通信、这取决于您的硬件、例如运行 Linux 的主板是 Raspberry PI 还是台式机、或者是什么。  

    DRV8830EVM 是一款仅硬件的 EVM、甚至没有用于计算机连接的 USB。  这是它 的用户指南

     此致、

    Jacob Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    DRV8830似乎是 I2C 接口。 我们只是想知道我们是否有用于 DRV8830 I2C 的现有 Linux 驱动程序可以共享。  

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Allan、

    如果您有 USB2ANY 接口适配器、 则可以使用  USB2ANY Explorer 软件 通过 I2C 进行通信、但它只安装了 Windows。  

    您将需要某种形式的硬件器件来通过 I2C 在计算机和电路板之间进行通信。  查找适用于您的特定硬件设备的 Linux 驱动程序。  例如 、Adafruit FT232H 详细介绍 了如何在 Linux 上设置它。   

    此致、

    Jacob Thompson