This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC2060A:如何使用 TI 官方提供的 TPIC 20XX EVM GUI

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPIC2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1127111/tpic2060a-how-to-use-the-tpic-20xx-evm-gui-officially-provided-by-ti

器件型号:TPIC2060A
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

TI 提供 TPIC 20XX EVM GUI: https://www.ti.com/product/TPIC2060A 

它提供 USB2ANY Explorer PC 驱动程序包。 如果客户开发 TPIC2060芯片、他们是否可以在购买仿真器进行调试后直接连接到 TPIC2060芯片(外设提供 TPIC2060以提供电源和支持外设电机)?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    USB2ANY 应该能够支持 GUI 和 TPIC2060A 器件之间的 SPI 接口。 客户可能还需要在其 PCB 上安装一个接口电路(以支持器件和 GUI 之间的 SPI 通信)。 因此、您可能需要额外的设备(电源)来为  TPIC2060A 器件供电并运行外设电机。 USB2ANY 接口适配器只能支持 3.3V 和5V 电源(同样、USB2ANY 可能无法提供足够的电流来驱动某些功能、因此可能需要外部电源)。 例如 、TPIC2060A 具有12V 电源引脚、可驱动器件的某些功能。

    USB2ANY:https://www.ti.com/lit/ug/snau228/snau228.pdf

     USB2ANY 的 SPI 引脚分配请见第14页。

    此致、

    Bill Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。 客户有以下问题需要您再次帮助。

    1.  USB2ANY 开发计划是否得到巩固?  它是一个开发板、可实现 PC 和硬件之间的通信、并在 Windows 下提供 SDK 开发。

    2、 现在客户使用 TPIC2060a、主要控制因素是 DSP+FPGA 解决方案。  为了方便电机调试、他特别希望使用 TPIC 20XX EVM GUI 进行寄存器观察和电机调试。  如果外设电路为 TPIC 提供正常电压并加载电机、则他希望将 SPI 通信的四条线从电路板引出至 PC 端子。   这是否可以实现?  他担心无法通过 TPIC 20XX EVM GUI 控制 USB2ANY。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    我已在内部转发了您的问题。 请预计在2022年8月22日之前收到回复。

    此致、

    Bill Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我是否可以知道此问题是否有任何更新?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    之前的支持团队提到 、GUI 和固件是由第三方公司开发的、 有关 SDK 的文档不多。 如前所述、 前一个支持团队利用 GUI 执行配置寄存器的基本功能。

    关于第二个问题,内部小组提到以下几点:

    "客户是否可以完全避免使用 EVM、而只需在其系统上使用 DSP 进行测试? 他们只需要一个 SPI 监听器来监控 SPI 总线上的事务。 我以前听说过使用此 Beagle Analyzer 的人、但市场上可能还有其他人?"

    此致、

    Bill Cheng