主题中讨论的其他器件:USB2ANY、
大家好、
TI 提供 TPIC 20XX EVM GUI: https://www.ti.com/product/TPIC2060A
它提供 USB2ANY Explorer PC 驱动程序包。 如果客户开发 TPIC2060芯片、他们是否可以在购买仿真器进行调试后直接连接到 TPIC2060芯片(外设提供 TPIC2060以提供电源和支持外设电机)?
谢谢、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
TI 提供 TPIC 20XX EVM GUI: https://www.ti.com/product/TPIC2060A
它提供 USB2ANY Explorer PC 驱动程序包。 如果客户开发 TPIC2060芯片、他们是否可以在购买仿真器进行调试后直接连接到 TPIC2060芯片(外设提供 TPIC2060以提供电源和支持外设电机)?
谢谢、
安妮
您好、Annie、
USB2ANY 应该能够支持 GUI 和 TPIC2060A 器件之间的 SPI 接口。 客户可能还需要在其 PCB 上安装一个接口电路(以支持器件和 GUI 之间的 SPI 通信)。 因此、您可能需要额外的设备(电源)来为 TPIC2060A 器件供电并运行外设电机。 USB2ANY 接口适配器只能支持 3.3V 和5V 电源(同样、USB2ANY 可能无法提供足够的电流来驱动某些功能、因此可能需要外部电源)。 例如 、TPIC2060A 具有12V 电源引脚、可驱动器件的某些功能。
USB2ANY:https://www.ti.com/lit/ug/snau228/snau228.pdf
USB2ANY 的 SPI 引脚分配请见第14页。
此致、
Bill Cheng
您好 Bill、
感谢您的回答。 客户有以下问题需要您再次帮助。
1. USB2ANY 开发计划是否得到巩固? 它是一个开发板、可实现 PC 和硬件之间的通信、并在 Windows 下提供 SDK 开发。
2、 现在客户使用 TPIC2060a、主要控制因素是 DSP+FPGA 解决方案。 为了方便电机调试、他特别希望使用 TPIC 20XX EVM GUI 进行寄存器观察和电机调试。 如果外设电路为 TPIC 提供正常电压并加载电机、则他希望将 SPI 通信的四条线从电路板引出至 PC 端子。 这是否可以实现? 他担心无法通过 TPIC 20XX EVM GUI 控制 USB2ANY。
谢谢、
安妮
您好、Annie、
之前的支持团队提到 、GUI 和固件是由第三方公司开发的、 有关 SDK 的文档不多。 如前所述、 前一个支持团队利用 GUI 执行配置寄存器的基本功能。
关于第二个问题,内部小组提到以下几点:
"客户是否可以完全避免使用 EVM、而只需在其系统上使用 DSP 进行测试? 他们只需要一个 SPI 监听器来监控 SPI 总线上的事务。 我以前听说过使用此 Beagle Analyzer 的人、但市场上可能还有其他人?"
此致、
Bill Cheng