请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605 

对于 LRA 钳位电压、 公式(7)与"表8不匹配。 "DRV2605设置指南"的 LRA 自动校准示例。
在设置指南中、十六进制值为 A0、将钳位电压设置为2.82V。
通过数据表中的公式、当十六进制值为 A0时、稳定夹钳电压应为3.5136V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.