This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:关于 LRA 钳位电压的自动校准

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1128130/drv2605-about-the-lra-clamp-voltage-of-auto-calibration

器件型号:DRV2605

对于 LRA 钳位电压、 公式(7)与"表8不匹配。 "DRV2605设置指南"的 LRA 自动校准示例。

在设置指南中、十六进制值为 A0、将钳位电压设置为2.82V。

通过数据表中的公式、当十六进制值为 A0时、稳定夹钳电压应为3.5136V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    很棒的收获  

    正确、对于 LRA 闭环模式、0xA0的2.82Vpeak 不正确

    此致、

    Arthur