您好!
我目前正在使用具有 InstaSPIN BLDC 无传感器控制算法的 DRV8303EVM 来驱动电机、但我希望使用霍尔传感器来进行有传感器控制。
然而、当将霍尔传感器插入 DRV8303EVM 电路板时、我看到一个非常嘈杂的信号。
下图是使用 DRV8303EVM 板旋转电机时使用示波器探针时看到的情况 
我是否可以使用任何板载信号滤波?
谢谢、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在使用具有 InstaSPIN BLDC 无传感器控制算法的 DRV8303EVM 来驱动电机、但我希望使用霍尔传感器来进行有传感器控制。
然而、当将霍尔传感器插入 DRV8303EVM 电路板时、我看到一个非常嘈杂的信号。
下图是使用 DRV8303EVM 板旋转电机时使用示波器探针时看到的情况 
我是否可以使用任何板载信号滤波?
谢谢、
David
尊敬的 David:
查看 DRV8303EVM 原理图、霍尔效应接口看起来像是具有 RC 滤波:

如果使用此滤波、那么我的下一个怀疑是来自 GND 平面的噪声。 DRV8303EVM 使用公共平面、因此电机电流开关产生的噪声可能耦合到霍尔信号中。 此噪声是由快速打开 MOSFET 栅极而快速切换通过 MOSFET 的大量电流引起的。
我不确定是否有方法测量 EVM 上的接地噪声、但您能否尝试将栅极驱动电阻器 R13-R18降低到更高的值(即10至20欧姆)、以查看这是否有助于降低 MOSFET 压摆率?

还应确认 PVDD 或 VCC_5V 上不会产生大量可能耦合到霍尔信号的噪声。
谢谢、
Aaron