This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303EVM:霍尔传感器噪声衰减

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129001/drv8303evm-hall-sensor-noise-attenuation

器件型号:DRV8303EVM

您好!

我目前正在使用具有 InstaSPIN BLDC 无传感器控制算法的 DRV8303EVM 来驱动电机、但我希望使用霍尔传感器来进行有传感器控制。
然而、当将霍尔传感器插入 DRV8303EVM 电路板时、我看到一个非常嘈杂的信号。

下图是使用 DRV8303EVM 板旋转电机时使用示波器探针时看到的情况

我是否可以使用任何板载信号滤波?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的一些团队成员本周外出。 我们将在本周结束前对您作出回复。  

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    查看 DRV8303EVM 原理图、霍尔效应接口看起来像是具有 RC 滤波:

    如果使用此滤波、那么我的下一个怀疑是来自 GND 平面的噪声。 DRV8303EVM 使用公共平面、因此电机电流开关产生的噪声可能耦合到霍尔信号中。 此噪声是由快速打开 MOSFET 栅极而快速切换通过 MOSFET 的大量电流引起的。  

    我不确定是否有方法测量 EVM 上的接地噪声、但您能否尝试将栅极驱动电阻器 R13-R18降低到更高的值(即10至20欧姆)、以查看这是否有助于降低 MOSFET 压摆率?

    还应确认 PVDD 或 VCC_5V 上不会产生大量可能耦合到霍尔信号的噪声。  

    谢谢、
    Aaron