主题中讨论的其他器件:DRV8846、
各位专家、您好!
按照 DRV8846评估板的驱动程序安装说明中提到的步骤、当我单击 C:\ti\guicomposer\webapps\DRV8846EVM_GUIv1.0\launcher.exe 文件时、我收到以下错误消息:
为供您参考,我已将以下 两个标记为橙色的文件夹复制到“C:\ti\guicomposer\webapps”文件夹中。
slrc446a\DRV8846EVM_GUIv1.0\DRV8846EVM_GUIv1.0
slrc446a\Application\Firmware\DRV8846EVM_v1p0_firmware\DRV8846EVM_v1p0
此外、我使用的是 Windows 10。
请帮我解决问题。
祝你度过美好的一天!
此致
Nusrat