This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8846EVM:DRV8846EVM-CB

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846, DRV8846EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1128423/drv8846evm-drv8846evm-cb

器件型号:DRV8846EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8846

各位专家、您好!

按照 DRV8846评估板的驱动程序安装说明中提到的步骤、当我单击  C:\ti\guicomposer\webapps\DRV8846EVM_GUIv1.0\launcher.exe 文件时、我收到以下错误消息:

为供您参考,我已将以下 两个标记为橙色的文件夹复制到“C:\ti\guicomposer\webapps”文件夹中。

 

slrc446a\DRV8846EVM_GUIv1.0\DRV8846EVM_GUIv1.0

slrc446a\Application\Firmware\DRV8846EVM_v1p0_firmware\DRV8846EVM_v1p0

此外、我使用的是 Windows 10。

请帮我解决问题。

祝你度过美好的一天!

此致

Nusrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nusrat、您好!  

    只是为了确保、您是否安装了 GUI Composer Runtime?  最新版本为6.2.0.1、可从 此处或 此处下载:  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/gc_downloads_v1runtime.html

    供参考、您无需复制/移动固件文件夹、仅供参考、如果您想自行修改固件文件夹。   

    我通过安装 USB 驱动程序、GUI Composer Runtime 6.2.0.1、并将 GUIv1.0文件复制到该文件夹中、可以使其正常工作:  

     <-通过运行此程序安装了 USB 驱动程序。  我也在 Windows 10上。  

    这是在您的个人计算机上还是在工作计算机上?  想知道是否有防火墙或安全程序阻止其访问。   

    此致、

    Jacob Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob Thompson、您好!

    非常感谢! 您提供的最新版本链接解决了我的问题。 我的是5.5.0.2。 这在我的工作 PC 上。 是的、防火墙有时会阻止、我不得不解决这个问题。

    再次感谢您的支持。

    祝你度过美好的一天!

    此致

    Nusrat