This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251EVM:断路/滑行时的峰值电压

Guru**** 1212020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251EVM, DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1128406/drv8251evm-voltage-peak-while-break-coast

器件型号:DRV8251EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8251

尊敬的支持人员:

我´ve 一个关于 DRV8251EVM 的问题。

当直流电机正在运行(前向或后向)并且我切换至断开或滑行时、电源电压(黄色)将偏移。

电压峰值约为5伏、并导致 DRV8251停止工作(电机未运行、但我可以测量 IN1和 IN2处的 PWM)。 我必须循环通电才能使其恢复运行。

当我在 drv8251evm 上使用内部 PWM 模块时、也会发生这种情况。

电源电压为12V、直流电机的电流消耗约为1.4至1.6安培。

我使用来自外部微控制器的 PWM 信号。 频率约为31kHz。

我的电源电压有什么问题、还是直流电机对于 drv8251来说太大了?

此致

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    我相信这就是您看到的内容:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping

    有关如何处理此问题的建议见上面的链接。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 我´ll 去看看。

    但为什么会禁用输出?

    VM 不会超过最大额定值。 这是由 OCP 引起的吗?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    如果您必须重启电源或重启 nSLEEP、则故障可能为 OCP。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我想、这说明了我为什么即使在使用断开模式时也可以测量电压峰值

    电机运行->断开模式-> OCP 将被触发->禁用 H 桥->滑行模式-> VM 泵回

    因此、我将缓慢减小占空比、以避免 OCP。

    我希望 防止 故障情况下对其他电路造成损坏

    使用 TVS 二极管(与 C BULK 并联)降低此电压峰值是否合理?

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    我认为您上面的描述准确地描述 了正在发生的情况。

    TVS 或增大大容量电容器对于限制此 VM 泵回条件有效。 通常使用两者的组合。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持