主题中讨论的其他器件: DRV8251
尊敬的支持人员:
我´ve 一个关于 DRV8251EVM 的问题。
当直流电机正在运行(前向或后向)并且我切换至断开或滑行时、电源电压(黄色)将偏移。

电压峰值约为5伏、并导致 DRV8251停止工作(电机未运行、但我可以测量 IN1和 IN2处的 PWM)。 我必须循环通电才能使其恢复运行。
当我在 drv8251evm 上使用内部 PWM 模块时、也会发生这种情况。
电源电压为12V、直流电机的电流消耗约为1.4至1.6安培。
我使用来自外部微控制器的 PWM 信号。 频率约为31kHz。
我的电源电压有什么问题、还是直流电机对于 drv8251来说太大了?
此致
Julian