请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV110 我们尝试将 OSC 引脚连接到 GND、但输出频率仅运行在6kHz。
在 E/C 表中、当 OSC 连接到 GND 引脚时、频率 应该在15K - 27K 的范围内、不是? 请帮助检查随附的原理图文件。

此致
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.