This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:OSC 频率

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129352/drv110-osc-freq

器件型号:DRV110

我们尝试将 OSC 引脚连接到 GND、但输出频率仅运行在6kHz。  

在 E/C 表中、当 OSC 连接到 GND 引脚时、频率 应该在15K - 27K 的范围内、不是? 请帮助检查随附的原理图文件。

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    电流调节时、输出电压频率可能与配置的 PWM 频率不匹配。 如数据表中的图3所示、占空比可在8%至100%之间变化、具体取决于 VSENSE ≥VREF。 如果 VSENSE 在一个 PWM 周期内始终小于 VREF、则占空比将为100%、这将使输出频率看起来比 PWM 频率低。 这是该部件的预期行为。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    这里是我们在 DRV110中发现的一些问题。  

    (图1)它看起来电压和电流不稳定、并在3分钟内加电后发现可闻噪声。  

    (图2)加电3分钟后、波形看起来正常、可闻噪声得到改善。  

    上述行为是否正常? 或发生了什么。