This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:对同一 I2C &放大器的两个 DRV2605控制;&放大器;开始时的 VDD 纹波

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129136/drv2605-two-drv2605-control-of-the-same-i2c-the-vdd-ripple-in-start

器件型号:DRV2605

1.客户考虑使用同一 I2C 控制两组 DRV2605、这 取决于 DRV2605 EN 引脚的控制

。 根据数据表说明、当一个 DRV2605 EN 引脚设置为低电平时、它将不会响应 I2C 信号。

我不知道这种方法是否可行。

2. 客户报告说、当 DRV2605开始启动 LRA 电机时、

DRV2605的电源电压 VDD 具有过高的纹波。 这是正常的吗?

是否可以采取任何措施来改善这种现象?

(例如 VDD 并联大电容)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    通常、我们建议在使用多个 DRV26xx 器件时使用 I2C 多路复用器。 不过、我认为使用 EN 引脚可以实现这一点。 唯一需要记住的是、即使 EN 引脚为低电平、器件仍会在其 I2C 地址处进行 ACK。  

    也可以使用 IN/TRIG 引脚对多个器件进行单独控制。

    预期会出现一定的纹波、如果纹波导致 VDD 下降到2.5V 以下、则会发生欠压事件。 如您所述、可以使用更大的去耦电容器解决该问题

    此致、
    Arthur