请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605 1.客户考虑使用同一 I2C 控制两组 DRV2605、这 取决于 DRV2605 EN 引脚的控制
。 根据数据表说明、当一个 DRV2605 EN 引脚设置为低电平时、它将不会响应 I2C 信号。
我不知道这种方法是否可行。
2. 客户报告说、当 DRV2605开始启动 LRA 电机时、
DRV2605的电源电压 VDD 具有过高的纹波。 这是正常的吗?
是否可以采取任何措施来改善这种现象?
(例如 VDD 并联大电容)