您好!
我希望获得有关了解 DRV8231A 器件的最大 VREF 电压的帮助、因为数据表似乎提供了与此略有矛盾的数据。
理想情况下、我希望获得 IPROPI 的最大可用范围、我的外部 ADC 为5V、因此我考虑在 VREF 引脚上应用相同的5V 电压、并将 RIPROPI 设置为 IPROPI 上的最大电压略低于5V 的值、 并且永远不会触发电流限制。
现在、数据表似乎稍有不同、VREF 上的5V 是否正常。 表6-1的表述为"模拟输入。 为该引脚施加0至5V"的电压、因此看起来5V 应该是正常工作电压。 第7.1节中的表显示引脚上的绝对最大额定值为6V、这看起来不错、但并不能说明5V 是否被视为正常工作电压。 现在、第7.3节中的表格 显示 该引脚上的"建议的最大工作电压"为3.6V、这给我一种印象、即长期为该引脚提供5V 电压不是一个好主意、这不同于表6-1中的数据。
我尝试了5V 电压、似乎可以正常工作、但我不确定它是否可以长期使用、并希望听取 TI 工程师的建议。
谢谢