This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:最大 VREF 电压

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129346/drv8231a-max-vref-voltage

器件型号:DRV8231A

您好!

我希望获得有关了解 DRV8231A 器件的最大 VREF 电压的帮助、因为数据表似乎提供了与此略有矛盾的数据。

理想情况下、我希望获得 IPROPI 的最大可用范围、我的外部 ADC 为5V、因此我考虑在 VREF 引脚上应用相同的5V 电压、并将 RIPROPI 设置为  IPROPI 上的最大电压略低于5V 的值、 并且永远不会触发电流限制。

现在、数据表似乎稍有不同、VREF 上的5V 是否正常。  表6-1的表述为"模拟输入。 为该引脚施加0至5V"的电压、因此看起来5V 应该是正常工作电压。 第7.1节中的表显示引脚上的绝对最大额定值为6V、这看起来不错、但并不能说明5V 是否被视为正常工作电压。 现在、第7.3节中的表格 显示 该引脚上的"建议的最大工作电压"为3.6V、这给我一种印象、即长期为该引脚提供5V 电压不是一个好主意、这不同于表6-1中的数据。

我尝试了5V 电压、似乎可以正常工作、但我不确定它是否可以长期使用、并希望听取 TI 工程师的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    感谢您详细描述数据表差异。  我认为5V 是可以的、但让我进行一些内部研究。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 如需 了解更多信息、请进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    VREF 可以是5V、但 IPROPI 电压永远不会高于3.3V。 IPROPI 电压被内部钳位至3.3V。 如果需要电流调节、我们建议 VREF 使用3.3V 电压。  

    此致、

    Pablo Armet