This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:使用 PWM 信号驱动 DRV8812

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129749/drv8812-driving-drv8812-with-a-pwm-signal

器件型号:DRV8812

您好!

我想确认一下 DRV8812以及任何其他 GPIO 逻辑电机控制器。 我知道、当使能引脚为高电平时、电机以100% PWM 运行。 是否可以并且可以将 PWM 信号发送到使能引脚以实现电机驱动器的 PWM 控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayvin、

    您可以对使能引脚进行 PWM、以控制电机。 这会将输出的状态从驱动(H、L 或 L、H 取决于 XPhase)更改为高阻态(xOUT1和 xOUT2 =高阻态)。  

    此致、

    Pablo Armet