请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8812 您好!
我想确认一下 DRV8812以及任何其他 GPIO 逻辑电机控制器。 我知道、当使能引脚为高电平时、电机以100% PWM 运行。 是否可以并且可以将 PWM 信号发送到使能引脚以实现电机驱动器的 PWM 控制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.