请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605
请问寄存器0x16、0x17、0x1A 的设置主要是确定最后的设置、还是建议在自动校准阶段确定?
1.初始化阶段设置的设置是否会被自动校准覆盖?
2.自动校准设置是否会影响0x18、0x19、0x1A 的结果?
3、自动校准后、如果再次设置0x16、0x17、0x1A、它是否有效?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Fabio、
DRV2605设置指南对此进行了详细介绍。 https://www.ti.com/lit/an/sloa189/sloa189.pdf
对于自动校准、寄存器 0x1A 的位[1:0]可以留空、并由自动校准引擎填充。 此外、 您需要在自动校准之前手动设置0x16、0x17、0x1A。 如果您更改这些值、则应再次运行自动校准。 自动校准不会覆盖这两个位之外的任何值。
Brian