This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:寄存器0x16、0x17、0x1A 的设置

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129754/drv2605-the-settings-of-the-registers-0x16-0x17-0x1a

器件型号:DRV2605

请问寄存器0x16、0x17、0x1A 的设置主要是确定最后的设置、还是建议在自动校准阶段确定? 1.初始化阶段设置的设置是否会被自动校准覆盖? 2.自动校准设置是否会影响0x18、0x19、0x1A 的结果? 3、自动校准后、如果再次设置0x16、0x17、0x1A、它是否有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    很抱歉、我们的触觉专家目前正在出差。 请给我们几天时间、以获得回复。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    DRV2605设置指南对此进行了详细介绍。  https://www.ti.com/lit/an/sloa189/sloa189.pdf

    对于自动校准、寄存器 0x1A 的位[1:0]可以留空、并由自动校准引擎填充。 此外、 您需要在自动校准之前手动设置0x16、0x17、0x1A。 如果您更改这些值、则应再次运行自动校准。 自动校准不会覆盖这两个位之外的任何值。

    Brian