主题中讨论的其他器件:DRV8353
我的 IT 部门会阻止浏览器扩展、因此我无法使用基于云的 GUI DRV8353Rx (TI.com)
我需要访问 DRV8353 EVM GUI 的 Windows 可执行文件。 从何处可以找到它?
手册 slvu791b.pdf 提到 了 Setup_DRV8353Rx-1.0.0_EVM.zip、但它不在哪里可以找到...
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的 IT 部门会阻止浏览器扩展、因此我无法使用基于云的 GUI DRV8353Rx (TI.com)
我需要访问 DRV8353 EVM GUI 的 Windows 可执行文件。 从何处可以找到它?
手册 slvu791b.pdf 提到 了 Setup_DRV8353Rx-1.0.0_EVM.zip、但它不在哪里可以找到...
John
尊敬的 John:
我从 Gallery 下载了它,并在此处附加了脱机安装程序 :e2e.ti.com/.../DRV8353Rx_5F00_1.0.0_5F00_installer_5F00_win.zip
请告诉我这是否可行。
谢谢、
Aaron
Aaron、您好!
感谢您的安装程序。 当我按下厨房上的"下载"按钮时、它仅向我提供了云版本。
无论如何、安装大部分工作正常、但如果提示 GUI Composer Runtime、那么我选择了从 Web 下载、则安装接近完成。
它花了很长的时间在绿条循环中被卡死,但最终确实安装了一些文件,但当它结束时,它只是在创建散射时挂起。

最终我通过安装程序窗口中的 X 和 Cancel 进行了取消。 但是、我的机器仍然不稳定且无响应。
(这是一台具有64GB RAM 的高端笔记本电脑)
由于机器几乎不可用、我将重新启动并重试。
John