This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353RS-EVM GUI - Windows 可执行文件、在哪里?

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1127314/drv8353rs-evm-drv8353rs-evm-gui---windows-executable-where-is-it

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8353

我的 IT 部门会阻止浏览器扩展、因此我无法使用基于云的 GUI DRV8353Rx (TI.com)

我需要访问 DRV8353 EVM GUI 的 Windows 可执行文件。  从何处可以找到它?

手册 slvu791b.pdf 提到 了 Setup_DRV8353Rx-1.0.0_EVM.zip、但它不在哪里可以找到...

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我从 Gallery 下载了它,并在此处附加了脱机安装程序 :e2e.ti.com/.../DRV8353Rx_5F00_1.0.0_5F00_installer_5F00_win.zip

    请告诉我这是否可行。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!


    感谢您的安装程序。 当我按下厨房上的"下载"按钮时、它仅向我提供了云版本。

    无论如何、安装大部分工作正常、但如果提示 GUI Composer Runtime、那么我选择了从 Web 下载、则安装接近完成。

    它花了很长的时间在绿条循环中被卡死,但最终确实安装了一些文件,但当它结束时,它只是在创建散射时挂起。

    最终我通过安装程序窗口中的 X 和 Cancel 进行了取消。  但是、我的机器仍然不稳定且无响应。

    (这是一台具有64GB RAM 的高端笔记本电脑)

    由于机器几乎不可用、我将重新启动并重试。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的分享。  如果您在重试时遇到任何问题、请告知我们。  

    此致、  
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否需要更多帮助? 如果未解决、请标记为已解决。  

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我可以安装正常、但现在已转到其他工作。  我稍后会回来。

    标记为已解决。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、没问题。 如果您将来有任何疑问、请告知我们。  

    谢谢、
    Aaron