请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 我正在尝试调优速度 PI 控制器、但我希望实时读取控制器的操作变量。 我想它是 PWM 输入信号的占空比。 LDO/降压输出是否与我所需的激励信号有任何关系?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alisson、
感谢您在 MD 论坛中发布您的问题。 MCF8316A 提供 FOC (场定向控制)解决方案。 速度 PI 控制器的输出是 Q 轴基准电流(IQ_ref)。 请参阅下面的 FOC 方框图。 我不确定激励信号是什么意思。 您是否参考速度命令来开始驱动电机? 可通过 PWM 信号、模拟信号或 I2C 通信来控制速度。 这与 LDO/降压没有任何关系。 LDO 和降压转换器的用途是为 IC 的内部块加电、并驱动外部负载(如果有)。

此致、
Vishnu