您好!
我希望获得以下器件的 AEC-Q100-012短路可靠性测试结果。
DRV8910
DRV8244
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我希望获得以下器件的 AEC-Q100-012短路可靠性测试结果。
DRV8910
DRV8244
此致、
HoJo-San、
很抱歉造成混淆。
去毛刺脉冲时间在其中一个器件寄存器中设置。 如果预期器件工作电压大于28V、则 OCP 抗尖峰脉冲的设置必须为1us。 这是通过 SPI 手动写入。 器件不会自动切换。
热关断始终处于运行状态。 重复短路后可能会进入热关断状态、但这取决于您的电路板设计和环境温度。 在较高的环境温度下、更有可能在输出短路的情况下实现热关断。
此致、
Ryan