This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:AEC-Q100-012短路可靠性测试结果

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1127992/drv8910-q1-aec-q100-012-short-circuit-reliability-test-results

器件型号:DRV8910-Q1

您好!

我希望获得以下器件的 AEC-Q100-012短路可靠性测试结果。

DRV8910

DRV8244

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来调查一下我们是否有这些结果和消息。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 DRV8910的结果。  测试从未按照标准进行。

    这些是 DRV8244的结果。

    我们通过了多达100万个周期来满足 A 级要求   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    对于 DRV8910、这是否意味着所有 DRV89xx 系列都没有测试结果?

    DRV89xx 的数据表显示符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。  "AEC-Q100-012短路可靠性测试"是一项特定测试。  我们在器件上进行了正常短路测试、只是没有达到这么多的周期。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否披露这些测试的摘要?

    条件、温度、时间、 样本数、结果等  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须对其进行一些内部搜索。  请给我至少48小时。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您搜索测试结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HoJo San、您好!

    请等待 Ryan 的回复。 (您无需发布"谢谢"回复。

    谢谢、

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HoJo-San、

    我仍在搜索此数据。  我至少需要另外48小时。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HoJo-San、

    我们在器件的工作温度范围内对器件的整个建议电压范围进行测试。  测试中使用的单位小于10个。  会传导<100个周期。   

    您将注意到、根据电压范围、OCP 允许的抗尖峰脉冲时间存在限制。  我们在测试期间发现了这些限制。

    请参阅数据表中的上述注释。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。

    我了解到、测试最多进行10个单元、最多进行100个周期。

    我不知道这是什么。

    例如、当 VVM = 30V 时、抗尖峰脉冲时间是否会自动变为1us?

    短路时热关断是否起作用?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HoJo-San、

    很抱歉造成混淆。

    去毛刺脉冲时间在其中一个器件寄存器中设置。  如果预期器件工作电压大于28V、则 OCP 抗尖峰脉冲的设置必须为1us。  这是通过 SPI 手动写入。  器件不会自动切换。

    热关断始终处于运行状态。  重复短路后可能会进入热关断状态、但这取决于您的电路板设计和环境温度。  在较高的环境温度下、更有可能在输出短路的情况下实现热关断。   

    此致、

    Ryan