请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5122大家好、
我有一个以24V 电压运行的电机。 我的输入电池为我提供12V 电压。 我需要使用直流/直流或任何类型 的升压电路来控制此电机。
但是、我还希望该驱动器可以再生。 在某些情况下、由于环境原因、我的电机将开始以更快的速度旋转、因此我希望使用这些能量为电池充电。
你们是否有任何电路拓扑可推荐? 这是我第一次设计这样的电路。
TI 是否有可帮助我解决此问题的特定 IC?
非常感谢大家、
此致。