This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机驱动器设计

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130909/re-generative-motor-drive-design

主题中讨论的其他器件:LM5122

大家好、  

我有一个以24V 电压运行的电机。 我的输入电池为我提供12V 电压。 我需要使用直流/直流或任何类型 的升压电路来控制此电机。

但是、我还希望该驱动器可以再生。 在某些情况下、由于环境原因、我的电机将开始以更快的速度旋转、因此我希望使用这些能量为电池充电。  

你们是否有任何电路拓扑可推荐? 这是我第一次设计这样的电路。  

TI 是否有可帮助我解决此问题的特定 IC?  

非常感谢大家、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine、

    你好。  

    我想您可以使用电压反馈升压来实现此功能。  制动电机时、升压将自动变为降压、而不更改控制参数、如下所示:  

    TI 拥有许多升压控制器(如 LM5122)和仿真工具:适用于 TI 的 PSpice 和 WEBENCH。  

    希望这能为您提供帮助。

    谢谢!

    BR、

    伊斯天