This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采样保持的相移

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130804/phase-shift-of-sample-and-hold

各位专家、您好!

我昨天已经发布了这个问题。 但我认为我在错误的论坛上发帖。

现在、我正在阅读 Dave Wilson 的博客

https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/teaching-your-pi-controller-to-behave-part-vi

我无法理解本博客中采样保持的相移图。

相移是由延迟时间引起的、您可以非常轻松地进行计算(见图)

当标称频率为0.1时、我的相移为-36度、而不是博客所述的-18度。
我的计算错误在哪里?

提前感谢- Bui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bui、

    我不确定您之前在哪个论坛上发帖、但我已向工业电机驱动团队发出此帖子的警报。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bui、

    我认为 Dave Wilson 已标准化为最大调制 PWM 信号(奈奎斯特)、而不是最大信号频率的 PWM 载波
    是 PWM 载波频率的0.5倍。

    示例:10kHz PWM 载波(100us 更新程序)允许最大5kHz 频率(奈奎斯特)。 10kHz PWM 的相位滞后将是 PWM 的0.5倍
    载波= 50us。  相对于10kHz PWM 载波的最大频率5kHz、这等于90度、如图所示。

    所以您是正确的。 如果 FS = 1按 PWM 载波频率缩放、则根据 Dave 所示的图表、相位滞后为两倍。  

    此致、
    Martin Staebler

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Martin、谢谢!

    此致